Trovare riferimenti a una variabile
Utilizzare il browser riferimenti incrociati per:
- Trovare tutti i riferimenti a una variabile.
- Passare alla posizione in cui si fa riferimento alla variabile.
- Aprire il selettore di variabili non utilizzate per visualizzare le variabili definite dall'utente che non sono assegnate a un programma del controllore.
Le variabili possono avere riferimenti in:
- Programma Diagramma ladder
- Programma Diagramma a blocchi funzionali
- Programmi Testo strutturato
- Mappatura Modbus
- Mappatura DNP3
- Mappatura MicroLogix
- Registro dati
- Ricetta
- Protezione dei dati
Prerequisiti
- Salvare il progetto.
Per trovare i riferimenti a una variabile
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Nella griglia di variabili globale o locale, fare clic con il pulsante destro del mouse su una variabile, quindi selezionareTrova tutti i riferimenti.
- Nell'editor di linguaggio Diagramma ladder, Testo strutturato o Diagramma a blocchi funzionali fare clic con il pulsante destro del mouse su una variabile e scegliereTrova tutti i riferimenti.
Fornire un feedback