Aggiungere una variabile

Utilizzare la griglia di variabili per:
Le variabili devono avere un nome univoco all'interno e tra le colonne
Nome
e
Alias
.
Per aggiungere una variabile
  1. In
    Organizzatore progetto
    , aprire la griglia delle variabili globali o locali.
  2. Nella parte inferiore della griglia, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga vuota, quindi selezionare
      Aggiungi variabile
      .
    • Fare doppio clic su
      Nuovo
      , immettere un nome per la variabile, quindi selezionare
      Invio
      .
  3. Specificare i valori per gli altri parametri delle variabili.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal