Eliminare una variabile
Utilizzare la griglia di variabili per eliminare una variabile da una un'istanza di griglia di variabili globali o locali.
Una volta eliminata, una variabile viene rimossa dalla griglia ma rimane come variabile non definita nel programma. Le variabili visualizzate nelle righe grigie, ad esempio quelle di sistema e I/O, sono di sola lettura e non possono essere eliminate.
Per eliminare una variabile
- Nella griglia delle variabili, selezionare una o più variabili.
- Eliminare le variabili selezionate effettuando una delle seguenti operazioni:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di riga di una delle variabili selezionate, quindi selezionareElimina.
- Selezionare il tastoCanc.
- Dalla barra dei menu, selezionare .
Fornire un feedback