Ridenominazione di una variabile

Utilizzare la griglia di variabili per rinominare una variabile esistente. Le variabili disattivate, come quelle di sistema e I/O, sono di sola lettura.
Dopo aver rinominato una variabile, i riferimenti alle variabili globali o locali vengono aggiornati per riflettere il nuovo nome. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamenti automatici dei riferimenti per le variabili globali.
Prerequisiti
  • Il controllore deve essere offline.
Per rinominare una variabile
  1. Aprire la griglia di variabili globali o locali.
  2. Fare doppio clic sul nome della variabile, immettere il nuovo nome della variabile, quindi premere
    Invio
    .
    SUGGERIMENTO:
    Per annullare o ripetere un'operazione di ridenominazione, utilizzare i menu
    Annulla
    e
    Ripeti
    dal menu
    Modifica
    .
  3. Dal menu
    File
    , selezionare
    Salva
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal