Aggiornamenti automatici dei riferimenti per le variabili globali
Quando viene rinominata una variabile globale nel progetto
Micro800
, i riferimenti alla variabile globale vengono aggiornati automaticamente con il nuovo nome della variabile.Le modifiche automatiche del nome sono incluse nei riferimenti alle variabili globali in:
- Unità organizzazione programma (Program Organization Unit, POU) del Diagramma ladder
- POU Diagramma a blocchi funzionali
- POU Testo strutturato
- Blocchi funzione definiti dall'utente (UDFB) nelle POU
- Funzioni definite dall'utente (UDF) nelle POU
- Configurazioni del controllore
- Mappatura Modbus (controllori L20E, L50E e L70E)
- Mappatura MicroLogix (controllori L50E e L70E)
- Mappatura DNP3 (controllori 2080-L70E-24QBBN e 2080-L70E-24QWBN)
- Registro dati (controllori L20E)
- Ricetta (controllori L20E)
- Protezione dei dati (controllori L20E, L50E e L70E)
Dopo aver rinominato una variabile globale:
- I riferimenti alla variabile vengono aggiornati con il nuovo nome.
- Per una POU, un UDFB o una UDF non aperti e non protetti da password, viene aperto automaticamente l'Editor associato in modo da mostrare la modifica del nome della variabile.
- La pagina di configurazione diMicro800e la finestra di dialogoProtezione dei datinon vengono aperte automaticamente. Aprirle manualmente per verificare la modifica del nome.
- Per una POU, un UDFB o una UDF protetti da password nel progetto viene visualizzato un messaggio in cui si comunica che non tutti i riferimenti alla variabile sono stati aggiornati con il nuovo nome.
Fornire un feedback