Protezione dei dati
Utilizzare
Protezione dei dati
per creare molteplici variabili globali definite dall'utente che conservano i loro valori durante:- Il ripristino di un progetto del controllore dal modulo di memoria (disponibile per i controllori L20E, L50E e L70E).
- Il download di progetti, programmi, variabili e configurazioni del controllore in un controlloreMicro800(disponibile per controllori L20E, L50E e L70E).
In
FactoryTalk Design Workbench
, le variabili definite per la protezione dei dati conservano i rispettivi valori se il progetto archiviato nel modulo di memoria e il progetto del controllore corrente soddisfano i seguenti requisiti:- Il nome della variabile, il tipo di dati e il numero di byte sono definiti allo stesso modo per entrambi i progetti.
- I vettori e la relativa quota sono definiti allo stesso modo in entrambi i progetti.
- La variabile è configurata per con la protezione dati in entrambi i progetti.
Colonna | Descrizione |
|---|---|
N. | Mostra il numero indice della variabile. L'eliminazione di una variabile provoca il decremento degli indici di tutte le variabili successive. Per la protezione dei dati sono supportate fino a 60 variabili globali. |
Nome variabile | Mostra il nome della variabile definito dall'utente. |
Tipo di dati | Mostra il tipo di dati della variabile globale. I tipi di dati supportati sono: BOOL, BYTE, DATE, DINT, DWORD, INT, LINT, LREAL, LWORD, REAL, SINT, TIME, UDINT, UINT, ULINT, USINT, WORD e USER ARRAYS. |
Fornire un feedback