Aggiungere variabili per la protezione dei dati

Utilizzare
Protezione dei dati
per selezionare più variabili globali definite dall'utente che conservano i loro valori durante:
  • Il ripristino di un progetto del controllore dal modulo di memoria (disponibile per i controllori L20E, L50E e L70E).
  • Download di progetti, programmi, variabili e configurazioni del controllore in un controllore
    Micro800
    (disponibile per controllori L20E, L50E e L70E).
La protezione dei dati supporta fino a 60 variabili definite dall'utente dei tipi seguenti:
  • Tipi di dati semplici, escluso STRING
  • Array con un massimo di tre dimensioni
Per aggiungere variabili per la protezione dei dati:
  1. Aprire
    Protezione dei dati
    eseguendo una delle seguenti operazioni:
    • In
      Organizzatore progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllore e selezionare
      Protezione dei dati
      .
    • In
      Organizzatore progetto
      , selezionare il controllore, quindi dalla barra dei menu selezionare
      Dispositivo
      Protezione dei dati
      .
  2. In
    Protezione dei dati
    fare doppio clic su
    Seleziona variabile
    o selezionare .
  3. Nel selettore di variabili, individuare e selezionare una variabile, quindi selezionare
    Seleziona
    .
  4. In
    Protezione dei dati
    selezionare
    OK
    .
    Per eliminare una variabile da
    Protezione dei dati
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile e selezionare
    Elimina
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal