Variabili duplicate
Nella griglia di variabili, è possibile copiare una o più variabili in:
- Nella stessa griglia di variabili
- In un'altra griglia di variabili nella stessa sessioneFactoryTalk Design Workbench
- In un'altra griglia di variabili in una diversa sessioneFactoryTalk Design Workbench
SUGGERIMENTO:
- La duplicazione delle variabili generate automaticamente, come le variabili di I/O, le variabili di interrupt e le variabili di movimento, non può essere effettuata.
- Quando nella griglia di destinazione esiste una variabile con lo stesso nome, la variabile duplicata verrà denominata <variable-name>_Copy_<number>.
Per duplicare le variabili
- Selezionare la variabile da duplicare.UtilizzareMaiuscoCtrlper selezionare più variabili.
- Nella griglia di variabili, copiare la variabile effettuando una delle seguenti operazioni:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una delle variabili selezionate, quindi selezionareCopia.
- SelezionareCtrl+C.
- Nella griglia di variabili di destinazione, incollare la variabile effettuando una delle seguenti operazioni:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga, quindi selezionareIncolla.
- SelezionareCtrl+V.
- Dal menuFile, selezionareSalva.
Le variabili copiate vengono incollate alla fine della griglia di variabili.
Fornire un feedback