Personalizzare le colonne nella griglia di variabili

Personalizzare la griglia delle variabili per nascondere o visualizzare colonne specifiche, regolare l'ordine di visualizzazione delle colonne o ordinare le variabili in ordine crescente o decrescente.
SUGGERIMENTO:
La colonna
Nome
non può essere nascosta e la sua posizione come prima colonna da sinistra a destra non può essere modificata.
Per personalizzare le colonne nella griglia di variabili
  1. Aprire la griglia di variabili globali o locali.
  2. Personalizzare le colonne nella griglia di variabili.
    • Per visualizzare o nascondere una colonna, passare il puntatore del mouse sulla cella di intestazione, selezionare il pulsante Menu, selezionare il pulsante Mostra/nascondi colonna, quindi selezionare o deselezionare la casella di controllo di un nome di colonna.
    • Per modificare l'ordine delle colonne, trascinarne una nella posizione desiderata.
    • Per ordinare le variabili in ordine crescente o decrescente, selezionare Freccia Su o Freccia giù nella cella di intestazione.
    • Per disattivare l'ordinamento, selezionare più volte la freccia su o la freccia giù finché non diventa inattiva.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal