Creare variabili mediante Dichiarazione rapida

Utilizzare
Dichiarazione rapida
per creare più variabili locali o globali in batch. I parametri riportati di seguito sono gli stessi per le variabili create utilizzando
Dichiarazione rapida
:
  • Prefisso del nome della variabile
  • Suffisso del nome della variabile
  • Tipo di dati
  • Dimensione stringa
  • Direzione (disponibile per le variabili locali delle funzioni definite dall'utente o dei blocchi funzione definiti dall'utente)
Per creare variabili mediante Dichiarazione rapida
  1. Aprire la griglia di variabili globali o locali.
  2. Nella griglia di variabili fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto e selezionare
    Dichiarazione rapida
    .
  3. Configurare la numerazione, il nome e gli attributi per le variabili locali o globali.
    Le variabili create e i relativi attributi vengono visualizzati nella griglia
    Anteprima
    .
  4. Selezionare
    Aggiungi
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal