Impostazioni per le variabili in Dichiarazione rapida
Categoria | Impostazione | Descrizione |
|---|---|---|
Nome | Prefisso | La prima parte del nome della variabile che precede il valore numerico Le convenzioni di denominazione sono le seguenti:
|
Da | Il valore iniziale della prima variabile Il valore Da deve essere minore del valore A .Il valore è compreso tra 0 e 99.998. | |
Per | Il valore finale dell'ultima variabile Il valore A deve essere maggiore del valore Da .Il valore è compreso tra 1 e 99.999. | |
Suffisso | L'ultima parte del nome della variabile che compare dopo il valore numerico Le convenzioni di denominazione sono le seguenti:
| |
Attributi | Tipo di dati | Il tipo della variabile I tipi supportati sono:
Per informazioni sui tipi di dati vedere Introduzione ai tipi di dati. |
Direzione | Il ruolo della variabile come ingresso, uscita o interno Le opzioni sono:
Questo parametro è disponibile per le variabili locali delle funzioni definite dall'utente o dei blocchi funzione definiti dall'utente. | |
Dimensione stringa | La lunghezza di una variabile stringa, che si applica al tipo di dati STRING La dimensione è compresa tra 1 e 255. |
Fornire un feedback