Aggiunta di un modulo plug-in

Attenersi alla procedura per immettere una descrizione per il controllore e aggiungere due moduli plug-in.
Per aggiungere un modulo plug-in:
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo spazio di lavoro del controllore.
  2. Immettere una descrizione per il controllore.
    1. Dalla struttura ad albero
      Controllore
      , selezionare
      Generale
      .
    2. Nella pagina di configurazione
      Generale
      , in
      Descrizione
      , immettere
      Traffic Light
      .
  3. Aggiungere due moduli plug-in al controllore.
    1. In
      Organizzatore progetto
      , espandere
      Configurazioni I/O
      .
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Plug-in
      e selezionare
      Nuovo modulo
      .
    3. In
      Aggiungi modulo
      , selezionare
      2080-MEMBAK-RTC2
      , quindi selezionare
      Aggiungi
      .
    4. In
      Definizione dispositivi
      , selezionare
      OK
      .
    5. Ripetere i passaggi da a d per aggiungere il modulo plug-in 2080-IF4 al controllore.
  4. Salvare il progetto effettuando una delle seguenti operazioni:
    • Dalla barra dei menu, selezionare il pulsante Salva.
    • Dal menu
      File
      , selezionare
      Salva
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal