Avvio delle comunicazioni con il controllore
Utilizzare le attività per stabilire una comunicazione con il controllore e portare a termine le attività seguenti:
- Collegare il cavo USB dal controllore L70E al computer.
- Aggiunta di un driver USB.
- Connettersi al controlloreMicro800.
- (Facoltativo) Aggiungere il driver Ethernet e immettere manualmente l'indirizzo IP del controlloreMicro800.
Prima di questi passaggi, è stato creato un blocco funzione definito dall'utente Traffic_Controller_FB, sono state definite le variabili di ingresso e uscita ed è stata aggiunta un'istanza di Traffic_Controller_FB al programma Diagramma Ladder Traffic_Light_Control.
Fornire un feedback