Aggiungere il driver Ethernet e immettere manualmente l'indirizzo IP del controllore Micro800
Se si utilizza Ethernet anziché USB per connettersi al controllore, il driver Ethernet/IP viene installato per impostazione predefinita ed è possibile connettersi a dispositivi che si trovano sulla stessa subnet del computer. Se è disponibile un server Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), nella maggior parte dei casi, al computer e al dispositivo (ad esempio, controllore L70E preimpostato su DHCP) verranno assegnati indirizzi IP che consentono di comunicare utilizzando questo driver Ethernet/IP. Il driver Ethernet/IP ricerca tutti i dispositivi sulla rete.
Se il dispositivo non si trova nella stessa subnet del computer o se non si desidera visualizzare tutti i dispositivi della subnet, installare il driver dei dispositivi Ethernet, che richiede l'inserimento manuale dell'indirizzo IP del dispositivo.
Per aggiungere il driver Ethernet e immettere manualmente l'indirizzo IP del controllore Micro800
- AprireSeleziona dispositivoeseguendo una delle seguenti operazioni:
- Selezionare il
per aprire il Centro online, quindi selezionare il
. - InOrganizzatore progetto, selezionare il
.
- InSeleziona dispositivo, selezionare il
. - InConfigura driver, dall'elencoTipi di driver disponibiliselezionareEthernet.

- SelezionareAggiungi nuovo.
- InConfigura driver, modificare ilnomesecondo le esigenze, quindi immettere l'indirizzo IP del controller nella casellaElenco dispositivi/Range.Si consiglia di aggiungere ":EIP" all'indirizzo IP per evitare la porta 2222 del CSPv4.

- SelezionareOK.
- InConfigura unità, selezionareChiudi.
- InSeleziona dispositivoespandere il driver del dispositivo Ethernet aggiunto, selezionare il controller, quindi fare clic suOK.
Fornire un feedback