Download del progetto sul controllore

Utilizzare questi passaggi per scaricare il progetto Semaforo sul controllore L70E, modificare il controllore in modalità
Esecuzione remota
e verificare il funzionamento del controllore.
Per scaricare il progetto nel controllore
  1. Verificare che l'interruttore a chiave sul controllore L70E sia in posizione centrale (in modalità
    Programmazione remota
    ).
  2. (Facoltativo) Compilare il progetto effettuando una delle seguenti operazioni:
    • Dalla barra del menu, selezionare
      Dispositivo
      Compila
      .
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllore, quindi selezionare
      Compila
      .
  3. Utilizzare il riquadro
    Uscita
    per verificare che la compilazione sia stata completata correttamente. Correggere gli errori nel programma prima di eseguire il download.
  4. Scaricare il progetto effettuando una delle seguenti operazioni:
    • Dalla barra dei menu, selezionare il pulsante apri-centro-online. Nel
      Centro online
      , selezionare la casella di controllo accanto al controllore, quindi selezionare
      Scarica
      .
    • In
      Organizzatore progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllore, quindi selezionare
      Scarica
      .
  5. Verificare se il progetto Semaforo è in esecuzione sul controllore, attenersi alla seguente procedura:
    • Verificare che la spia di esecuzione sul controllore sia verde senza spie rosse.
    • Aprire il riquadro
      Connessione
      , quindi verificare che la
      Modalità controllore
      sia
      Esecuzione
      o
      Esecuzione remota
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal