Creazione di un progetto del controllore

Utilizzare i passaggi per creare un progetto
FactoryTalk Design Workbench
per l'esempio del semaforo, aggiungere un controllore L70E e aprire lo Spazio di lavoro del controllore da
Organizzatore progetto
.
Per creare un progetto del controllore
  1. Aprire
    FactoryTalk Design Workbench
    .
  2. Creare un progetto del controllore.
    1. Nella pagina
      Benvenuti
      selezionare
      Nuovo progetto
      .
    2. In
      Nuovo progetto
      immettere il nome del progetto (
      Traffic_Light
      ), quindi selezionare
      Crea
      .
  3. Aggiungere un controllore.
    1. In
      Aggiungi dispositivo
      , selezionare
      2080-L70E-24QBB
      inserendo il relativo numero di catalogo o scorrendo l'elenco per individuarlo.
    2. In
      Selezione
      immettere il nome del controllore, quindi selezionare il controllore
      Revisione
      .
    3. Selezionare
      Aggiungi
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal