Prova del programma in esecuzione

Utilizzare i passaggi per verificare la programmazione ladder Traffic_Light_Control e verificare che il programma funzioni correttamente.
Utilizzare il programma Traffic_Light_Control in esecuzione per:
  • Monitorare il programma in esecuzione sul controllore L70E.
  • Forzare gli ingressi.
  • Monitorare le uscite.
Nel passaggio precedente è stato scaricato il progetto Semaforo nel controllore L70E e il controllore è passato nella modalità
Esecuzione
.
Per effettuare la prova del programma in esecuzione
  1. Verificare che il controllore sia in modalità
    Esecuzione remota
    .
  2. In
    Organizzatore progetto
    , fare doppio clic su
    Traffic_Light_Control
    per aprire il programma.
  3. Da
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic su
    Variabili globali
    per aprire la griglia di variabili globali.
  4. Nella griglia di variabili globali, eseguire le seguenti operazioni:
    1. Nella colonna
      Forza
      , selezionare la casella di controllo
      Forza
      per _IO_EM_DI_0.
    2. Nella colonna
      Valore
      selezionare la casella di controllo
      Forza
      per _IO_EM_DI_0.
    Sul controllore L70E, i LED di uscita cambieranno stato. Nell'editor ladder, le uscite cambiano stato nelle colonne
    Valore
    e
    Valore fisico
    .
  5. Per arrestare la forzatura della variabile, deselezionare la casella di controllo
    Valore
    .
    Per consentire al programma o alle sorgenti esterne di modificare il valore, deselezionare la casella di controllo
    Forza
    .
    Se si riscontrano errori, aggiornare il programma Traffic_Light_Control, quindi scaricare il programma sul controllore L70E.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal