Requisiti hardware e software

Nel progetto di esempio viene utilizzato un controllore L70E. In alternativa, è possibile utilizzare un controllore L20E o L50E.
Il progetto di esempio richiede i seguenti componenti hardware e software:
  • FactoryTalk Design Workbench
  • Driver Ethernet, che è opzionale
  • Controllore L70E (2080-L70E-24QBB)
  • Alimentatore 24 V CC (2080-PS120-240VAC o equivalente)
  • Modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2
  • Modulo plug-in 2080-IF4
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal