Contrôle ActiveX
Un contrôle ActiveX est un composant logiciel disponible dans le commerce, créé par un fournisseur tiers. Il offre des fonctionnalités accessibles à
FactoryTalk View
ME Station par le biais des propriétés de l'objet. Les objets ActiveX utilisent des points ou des expressions pour échanger des informations avec la source de données. Les propriétés et les connexions disponibles pour ces objets dépendent de l'implémentation du fournisseur tiers.
IMPORTANT:
Le comportement des contrôles ActiveX lors de l'exécution dépend de l'implémentation du fournisseur. Testez les objets de façon exhaustive avant d'exécuter une application, afin de vous assurer qu'ils se comportent comme prévu.
Les informations transmises entre
FactoryTalk View
ME Station et un contrôle ActiveX doivent être dans l'un des formats utilisés par les points :- Un nombre analogique
- Un nombre numérique
- Chaîne
Les contrôles ActiveX doivent être disponibles pour les systèmes d'exploitation pris en charge et pour les plates-formes de la famille
PanelView Plus
. Pour utiliser un contrôle ActiveX lors de l'exécution, vous devez posséder la version de l'objet compatible avec le système d'exploitation de l'ordinateur d'exécution.Les objets ActiveX prennent uniquement en charge l'animation de visibilité.
Fournir une réponse