Contrôle ChartEx ActiveX

Ce contrôle ActiveX utilise la fonctionnalité de type de données défini par l'utilisateur (UDT) dans les contrôleurs Logix pour créer une structure de données. Le contrôle utilise deux UDT, Chart et DataSeries, pour contenir les données et les ensembles de données utilisés pour restituer le graphique lors de l'exécution.
IMPORTANT:
  • Ne changez pas les noms de membre UDT. Il est recommandé d'utiliser la convention d'appellation par défaut pour simplifier le dépannage. La modification des noms de membre UDT empêchera le dessin des données par le contrôle lors de l'exécution.
  • Ce contrôle peut ralentir le temps de chargement de l'affichage lors de l'exécution en raison de l'UDT.
Ce contrôle prend en charge jusqu'à huit séries de données représentées dans une série de données fixe. Vous pouvez utiliser le contrôle dans plusieurs applications. Par exemple, vous pouvez utiliser le contrôle pour tracer une variable d'un processus actuel et une variable d'un autre processus par rapport à une valeur connue.
Ce contrôle a la même fonctionnalité sur un bureau Windows et sur un terminal MobileView, PanelView Plus 7 ou PanelView Plus 6.
Lors de l'utilisation de ce contrôle sur un terminal PanelView Plus 7 ou PanelView Plus 6 :
  • Seuls les traceurs avec des styles de lignes solides et lignes discontinues sont pris en charge. Tout autre style apparaîtra sous la forme d'une ligne tiret.
  • Les directions d'estompage Diagonal vers le haut et Diagonal vers le bas du style de dégradé ne sont pas prises en charge.
Le contrôle ActiveX Chart spécifie le type de connexion des points de données par graphique, tandis que le contrôle ActiveX ChartEx spécifie le type de connexion des points de données par traceur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal