Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du contrôle ME ChartEx
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du contrôle ME ChartEx
.Options | Descriptions |
|---|---|
Titre du graphique | Spécifiez le titre du graphique qui s'affiche lors de l'exécution. |
Afficher le titre du graphique | Cochez cette case pour afficher le titre du graphique lors de l'exécution. Cliquez sur le bouton Police pour spécifier la police. |
Options de valeur du titre | Spécifiez le titre du graphique.
|
Mode Redessiner | Spécifiez à quelle fréquence le graphique doit être mis à jour avec de nouvelles données. |
Contrôlé par un point | Sélectionnez cette option pour mettre à jour le graphique dès lors que la valeur du point de connexion Redessiner change. |
Automatique | Sélectionnez cette option et entrez le taux de nouveau dessin pour mettre à jour le graphique à intervalles réguliers. Le Taux de nouveau dessin contrôle la fréquence d'actualisation du graphique en millisecondes, en secondes, en minutes ou en heures. Le taux de nouveau dessin est compris entre 50 millisecondes et 596 heures. |
Fréquence maximale de mise à jour de points | Spécifiez la fréquence maximale à laquelle les points du graphique sont mis à jour. La fréquence maximale par défaut est d'une seconde. |
Options d'affichage du graphique | Spécifiez comment le graphique doit s'afficher lors de l'exécution. |
Couleur d'arrière-plan | Spécifiez la couleur d'arrière-plan du graphique. Cliquez sur le carré de couleur et sélectionnez une couleur dans la palette. |
Utiliser le style dégradé | Cochez cette case pour afficher un fond dégradé. |
Base du graphique | Sélectionnez une option pour spécifier la base du nombre (décimal, hexadécimal ou octal) utilisée pour afficher les valeurs numériques sur le graphique. |
Orientation du graphique | Sélectionnez l'axe fixe pour définir l'orientation du graphique.
|
Fournir une réponse