Contrôle ActiveX du clavier en incrustation de chaînes personnalisées

Le contrôle ActiveX Clavier en incrustation de chaînes personnalisées donne au système la possibilité de présenter à l'opérateur un clavier personnalisé en fonction de l'application spécifique en cours d'exécution sur un terminal
MobileView
,
PanelView Plus 7
,
PanelView Plus 6
,
PanelView Plus
,
PanelView Plus Compact
ou
PanelView Plus CE
.
Utilisez le contrôle ActiveX Clavier en incrustation de chaînes personnalisées pour :
  • Configurer les claviers pour différentes langues, par exemple, le chinois, le coréen, le japonais, le français, etc.
  • Spécifier plusieurs groupes de touches pour configurer le fonctionnement du clavier en incrustation personnalisé
  • Utiliser l'entrée utilisateur, créée avec le clavier en incrustation, dans l'application IHM
  • Spécifier la longueur de la chaîne renvoyée du clavier
  • Contrôler la disponibilité du clavier en incrustation pour l'opérateur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal