Fichier de définition du clavier en incrustation

Un fichier de définition de clavier en incrustation sert à configurer les touches du clavier en incrustation.
Les caractéristiques d'un fichier de définition sont les suivantes :
  • Le fichier doit être enregistré au format texte Unicode.
  • Le fichier de définition est séparé par des tabulations.
  • Le fichier peut être stocké dans la carte de stockage interne ou externe lorsque vous utilisez un terminal
    PanelView Plus
    . Il est déconseillé d'utiliser un lecteur réseau.
  • Le fichier peut définir un nombre d'ensembles de touches illimité.
  • La première ligne du fichier de définition spécifie le nom des groupes de touches. Par exemple, « Par défaut », « Ensemble1 », « Ensemble2 », « Ensemble3 ».
  • La redéfinition des touches « Origine », « Fin », « Page vers la gauche », « Page vers la droite », « Espace », « Echap ». « CLR », « << », « >> », « <-- » et « <--| » sera ignorée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal