Propriétés de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du clavier en incrustation de chaînes personnalisées ME
Le tableau suivant affiche les propriétés qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du clavier en incrustation de chaînes personnalisées ME
. Ces propriétés ne peuvent pas être modifiées au moment de l'exécution.Propriétés | Descriptions |
|---|---|
Légende Facultatif | Cette propriété définit le texte fixe qui figure sur l'objet bouton dans l'affichage contenant le contrôle. |
Emplacement du fichier Requis | Cette propriété contient le chemin complet (par exemple, « C:\myProject\ » ou « \Storage Card\ ») vers le fichier de définition (par exemple, « ME.TXT ») qui configure le clavier en incrustation. |
Nombre de caractères saisis Requis | Cette propriété contient le nombre maximal de caractères qui seront retournés du clavier en incrustation. Le nombre maximal de points autorisés est 82. |
Fournir une réponse