Connexions pour le contrôle ActiveX du clavier en incrustation de chaînes personnalisées

Le tableau suivant montre les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX du clavier en incrustation de chaînes personnalisées lors de l'exécution.
Connexions
Descriptions
Valeur
Requis
Le point configuré contient la chaîne entrée par l'utilisateur renvoyée par le contrôle.
La connexion est en écriture-seule et peut être un point de mémoire ou de référence directe.
Le type de données de connexion est Chaîne.
Lancer Activer
Requis
Lorsque le point configuré passe de zéro (0) à une valeur différente de zéro, le clavier est présenté à l'utilisateur.
La connexion est en lecture-seule et peut être un point de mémoire ou de référence directe.
Le type de données de connexion est Analogique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal