Contrôle ActiveX TerminalInfo

Le contrôle ActiveX TerminalInfo permet à une application IHM de lire les attributs matériels
PanelView Plus 7
et
PanelView Plus 6
suivants et d'écrire les valeurs dans les points :
  • Température du processeur
  • Température de la carte logique
  • Afficher température
  • Tension de batterie
  • Charge du processeur
  • Charge de la mémoire
  • Vidage de la mémoire (BinFS)
  • Nom du périphérique
  • Adresse IP de la carte réseau interne
  • Adresse du sous-réseau de la carte réseau interne
  • Adresse de passerelle de la carte réseau interne
  • ID Mac de la carte réseau interne
  • Adresse IP de la carte réseau externe
  • Adresse du sous-réseau de la carte réseau externe
  • Adresse de passerelle de la carte réseau externe
  • ID Mac de la carte réseau externe
Le contrôle ActiveX TerminalInfo permet également de lire certaines informations des ordinateurs personnels, comme les adresses IP .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal