Connexions pour le contrôle ActiveX TerminalInfo
Le tableau suivant affiche les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX TerminalInfo lors de l'exécution.
Connexions | Descriptions |
|---|---|
Enable Requis | Lorsque le point affecté passe de zéro à une valeur différente de zéro, le contrôle tente de lire et d'écrire les valeurs d'attribut matériel sur les points toutes les 500 ms. Le nom du périphérique et les données de carte réseau sont lus une seule fois. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct, un point de mémoire ou une expression. |
Température du processeur Facultatif | Le contrôle lit la température du processeur du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Température de la carte logique Facultatif | Le contrôle lit la température de la carte mère du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Afficher température Facultatif | Le contrôle lit la température de la carte mère du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Il est pris en charge uniquement sur les terminaux PanelView Plus 7 Standard et PanelView Plus 6 700-1 500.Le type de données de connexion est Double. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Tension de batterie Facultatif | Le contrôle lit la tension de batterie du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Double. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Charge du processeur Facultatif | Le contrôle lit la charge du processeur du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Charge de la mémoire Facultatif | Le contrôle lit la charge de la mémoire du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Memory Thrashing Facultatif | Le contrôle lit la charge du vidage BinFS du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Device Name Facultatif | Le contrôle lit le nom de périphérique du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC1_IPAddress Facultatif | Le contrôle lit l'adresse IP de la carte réseau interne du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC1_IPOctet1 - NIC1_IPOctet4 Facultatif | Le contrôle analyse l'adresse IP de la carte réseau interne en quatre parties, chacune d'elle étant associée à un entier, puis écrit l'entier dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC1_ Subnet Address Facultatif | Le contrôle lit l'adresse de sous-réseau IP de la carte réseau interne du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC1_ SubNetOctet1 - NIC1_ SubNetOctet4 Facultatif | Le contrôle analyse l'adresse de sous-réseau IP de la carte réseau interne en quatre parties, chacune d'elle étant associée à un entier, puis écrit l'entier dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC1_Gateway Address Facultatif | Le contrôle lit l'adresse de passerelle IP de la carte réseau interne du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC1_ GWOctet1 - NIC1_ GWOctet4 Facultatif | Le contrôle analyse l'adresse de passerelle IP de la carte réseau interne en quatre parties, chacune d'elle étant associée à un entier, puis écrit l'entier dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC1_macID Facultatif | Le contrôle lit l'adresse Mac du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC2_IPAddress Facultatif | Le contrôle lit l'adresse IP de la carte réseau interne du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC2_IPOctet1 - NIC2_IPOctet4 Facultatif | Le contrôle analyse l'adresse IP de la carte réseau interne en quatre parties, chacune d'elle étant associée à un entier, puis écrit l'entier dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC2_ Subnet Address Facultatif | Le contrôle lit l'adresse de sous-réseau IP de la carte réseau interne du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC2_ SubNetOctet1 - NIC2_ SubNetOctet4 Facultatif | Le contrôle analyse l'adresse de sous-réseau IP de la carte réseau interne en quatre parties, chacune d'elle étant associée à un entier, puis écrit l'entier dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC2_Gateway Address Facultatif | Le contrôle lit l'adresse de passerelle IP de la carte réseau interne du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC2_ GWOctet1 - NIC2_ GWOctet4 Facultatif | Le contrôle analyse l'adresse de passerelle IP de la carte réseau interne en quatre parties, chacune d'elle étant associée à un entier, puis écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Entier. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
NIC2_macID Facultatif | Le contrôle lit l'adresse Mac du terminal et écrit la valeur dans le point configuré. Le type de données de connexion est Chaîne. La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire. |
Fournir une réponse