Contrôle ActiveX Affichage
Le contrôle ActiveX Affichage donne au système la possibilité d'ouvrir et de fermer les affichages OnTop et Replace. Lorsqu'un affichage est ouvert, vous pouvez spécifier un fichier de paramètres.
Utilisez le contrôle ActiveX Affichage pour :
- Ouvrir un affichage OnTop ou Replace
- Spécification d'un fichier de paramètres à transmettre à l'affichage au cours de son ouverture
- Fermeture d'un affichage OnTop ou Replace
Fournir une réponse