Connexions pour le contrôle ActiveX de l'affichage

Le tableau suivant montre les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX de l'affichage lors de l'exécution. En dehors de ces connexions, aucun paramètre supplémentaire n'est nécessaire pour configurer le fonctionnement du contrôle.
Connexions
Descriptions
Activer
Requis
La valeur du point est un déclencheur. Lorsque la valeur passe de 0 à 1, l'affichage spécifié s'ouvre.
La connexion est en lecture seule.
Le type de données de connexion est Numérique.
DisplayName
Requis
La valeur du point est un nom de fichier d'affichage.
La connexion est en lecture seule.
Le type de données de connexion est Chaîne.
ParameterName
Facultatif
La valeur du point est un nom de fichier de paramètre.
La connexion est en lecture seule.
Le type de données de connexion est Chaîne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal