Contrôle ActiveX ResetPassword
Le contrôle ActiveX ResetPassword permet à tout utilisateur de modifier le mot de passe de tout autre utilisateur dans le système. Le but du contrôle est de permettre à quelqu'un bénéficiant du rôle administratif de réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur.
Utilisez le contrôle ActiveX ResetPassword pour :
- Spécifier un nom de compte utilisateur cible
- Spécifier les nouveaux mots de passe et les mots de passe de confirmation
- Rapporter les résultats de l'opération de réinitialisation du mot de passe
Le contrôle ActiveX ResetPassword n'est disponible que sur les terminaux
MobileView
, PanelView Plus 7
et PanelView Plus 6
.
CONSEIL:
- Le contrôle ActiveX ResetPassword ne valide pas les droits de l'utilisateur actuel à modifier le mot de passe d'un autre utilisateur. Lorsque vous appliquez le contrôle ActiveX ResetPassword, n'octroyez l'accès qu'aux utilisateurs autorisés afin de garantir la sécurité.
- Le contrôle ActiveX ResetPassword doit être appliqué dans un affichage en incrustation qui utilise la sécurité utilisateur pour restreindre l'accès.
- Le Concepteur d'IHM doit fournir des objets d'entrée de chaîne pour que l'opérateur spécifie le nom de compte, le mot de passe et la confirmation du mot de passe.
Fournir une réponse