Valeurs ResultCode et messages ResultMessage

Le tableau suivant présente les valeurs possibles pour ResultCode et les messages ResultMessage associés.
Valeurs ResultCode
Messages ResultMessage
0x00000000 (Hex)
0 (Dec)
"Succès"
0x00000002 (Hex)
2 (Dec)
"Erreur interne, impossible d'accéder au composant de sécurité."
0x00000003 (Hex)
3 (Dec)
"Le mot de passe et sa confirmation ne correspondent pas."
0x00000004 (Hex)
4 (Dec)
"Erreur interne, impossible d'initialiser le composant de sécurité."
0x00000005 (Hex)
5 (Dec)
"Erreur interne, impossible de mettre à jour le fichier MER avec le nouveau mot de passe."
0x80049024 (Hex)
-2147184604 (Dec)
"Les données d'identification de l'utilisateur %s sont incorrectes."
%s est remplacé par le compte utilisateur spécifié.
0x80049010 (Hex)
-2147184624 (Dec)
"Le compte de l'utilisateur %s a été désactivé."
%s est remplacé par le compte utilisateur spécifié.
0x80049019 (Hex)
-2147184615 (Dec)
"Le mot de passe ne peut pas dépasser %d caractères."
%d est lu à partir de la politique
FactoryTalk Security
.
0x8004901A (Hex)
-2147184614 (Dec)
"Il n'est pas possible de modifier le mot de passe."
La politique de
FactoryTalk Security
empêche l'opération d'aboutir.
0x8004901B (Hex)
-2147184613 (Dec)
"Le mot de passe doit être actif depuis plus de %d jours avant de pouvoir être modifié."
%d est lu à partir des paramètres de la politique de
FactoryTalk Security
.
0x8004901C (Hex)
-2147184612 (Dec)
"Ce mot de passe a déjà été utilisé."
La politique de
FactoryTalk Security
empêche l'opération d'aboutir.
0x8004901D (Hex)
-2147184611 (Dec)
"Le mot de passe doit comporter au moins %d caractères."
%d est lu à partir des paramètres de la politique de
FactoryTalk Security
.
0x8004901E (Hex)
-2147184610 (Dec)
"Le mot de passe ne présente pas la complexité requise."
La politique de
FactoryTalk Security
empêche l'opération d'aboutir.
0x80049027 (Hex)
-2147184601 (Dec)
"Le mot de passe du compte utilisateur lié à Windows ne peut être modifié que sous Windows."
0x80049003 (Hex)
-2147184637 (Dec)
"Il n'est pas possible de modifier le mot de passe. Accès refusé."
FactoryTalk Security
empêche l'opération d'aboutir.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal