Connexions pour le contrôle ActiveX ResetPassword

Le tableau suivant montre les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX ResetPassword lors de l'exécution.
Connexions
Descriptions
Trigger
Requis
Lorsque le point affecté passe de zéro à une valeur différente de zéro, le contrôle tente de modifier le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans UserAccount par le mot de passe spécifié dans NewPassword. Le mot de passe spécifié dans NewPassword doit correspondre à celui de NewPasswordConfirmation.
Il est conseillé que NewPassword et NewPasswordConfirmation utilisent deux connexions de point uniques.
La connexion peut être un point de mémoire ou de référence directe.
Le type de données de connexion est Chaîne.
UserAccount
Requis
Le point spécifie le compte utilisateur
FactoryTalk Security
concerné par les actions. Le compte utilisateur spécifié doit être un compte
FactoryTalk Security
local. Le contrôle ActiveX ResetPassword ne peut pas fonctionner sur des comptes utilisateurs liés à Windows.
La connexion peut être un point de mémoire ou de référence directe.
Le type de données de connexion est Chaîne.
NewPassword
Requis
Le point spécifié contient le nouveau mot de passe à associer au UserAccount spécifié. Le mot de passe spécifié dans NewPassword doit correspondre à celui de NewPasswordConfirmation.
La connexion peut être un point de mémoire ou de référence directe.
Le type de données de connexion est Chaîne.
NewPasswordConfirmation
Requis
Le point spécifié contient la confirmation du mot de passe à associer au UserAccount spécifié. Le mot de passe spécifié dans NewPassword doit correspondre à celui de NewPasswordConfirmation.
La connexion peut être un point de mémoire ou de référence directe.
Le type de données de connexion est Chaîne.
ResultCode
Facultatif
Cette connexion sert à surveiller l'état du contrôle.
La connexion est en lecture seule.
La connexion peut être un point de mémoire ou de référence directe.
Le type de données de connexion est Entier.
ResultMessage
Facultatif
Cette connexion affiche les messages texte associés à
ResultCode
.
Le type de données de connexion est Chaîne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal