Ajouter un contrôle ActiveX à un affichage graphique
Vous devrez peut-être ajouter un contrôle ActiveX à un affichage graphique.
Pour ajouter un contrôle ActiveX à un affichage graphique
- DansFactoryTalk View Studio, sélectionnezObjets > Contrôle ActiveXou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Sur l'affichage graphique, faites glisser l'outil ActiveX pour dessiner un rectangle de la taille de l'objet.
- Dans la boîte de dialogueInsérer un contrôle ActiveX, sélectionnez l'objet que vous souhaitez ajouter et cliquez surOK.L'objet est placé sur l'affichage. En fonction de la façon dont le tiers a implémenté l'objet, ce dernier peut présenter une taille différente de celle du rectangle tracé.
- Pour spécifier les propriétés de l'objet et attribuer des points ou des expressions à ses connexions, effectuez l'une des tâches suivantes :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet, puis sélectionnezPropriétéspour ouvrir la boîte de dialoguePropriétésde l'objet.En fonction de la façon dont le tiers a implémenté l'objet, ce dernier peut ne pas comporter de boîte de dialoguePropriétés. Si l'option de menuPropriétésn'est pas disponible, recourez à la méthode suivante.
- Cliquez sur l'objet avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnezPanneau des propriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétésou l'ongletPropriétésduPanneau des propriétés, spécifiez les propriétés de l'objet.
- (Facultatif) Configurez les propriétés dans l'ongletCommun.
- Dans l'ongletConnexions, attribuez des points ou des expressions aux connexions de l'objet.
- Cliquez surOKpour fermer la boîte de dialoguePropriétésou cliquez surFermerpour fermer lePanneau des propriétés.
CONSEIL:
- Si un contrôle ActiveX que vous avez installé n'apparaît pas dans la boîte de dialogueInsérer un contrôle ActiveX, l'objet peut ne pas être enregistré. Commencez par enregistrer le contrôle à l'aide de la boîte de dialogueInsérer un contrôle ActiveXavant de l'ajouter à un affichage graphique.
- Pour définir les propriétés d'un contrôle ActiveX, vous pouvez double-cliquer sur l'objet et ouvrir la boîte de dialoguePropriétés, ou cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'objet et sélectionnerPanneau des propriétéspour apporter les modifications.
- Vous pouvez joindre une animation de visibilité à un contrôle ActiveX en lui affectant un point ou une expression dans la boîte de dialogueAnimation.
- Configurez votre adaptateur vidéo pour qu'il affiche plus de 256 couleurs et vous assurer que les couleurs des contrôles ActiveX apparaissent comme celles de l'original.
Fournir une réponse