Options de la boîte de dialogue Insérer un contrôle ActiveX
Le tableau suivant affiche les options qui figurent dans la boîte de dialogue
Insérer un contrôle ActiveX
.Options | Descriptions |
|---|---|
Enregistrer | Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer un contrôle ActiveX dans le registre système et l'afficher dans la boîte de dialogue Insérer un contrôle ActiveX . |
Désenregistrer | Cliquez sur le bouton Désenregistrer pour supprimer le contrôle ActiveX sélectionné du registre système et de la boîte de dialogue Insérer un contrôle ActiveX . |
Fournir une réponse