Contrôle ActiveX MacroTen
Le contrôle ActiveX MacroTen donne au système la possibilité de lire dix valeurs analogiques et d'écrire ces valeurs dans dix points attribués. Les valeurs d'entrée, connexions Lecture, peuvent être une constante, un point, un espace réservé de point "{#1}" ou une expression composée de points et d'espaces réservés de points.
Lorsqu'il se déclenche, le contrôle ActiveX MacroTen écrit la valeur de chaque connexion Lecture dans la connexion Ecriture correspondante. Par exemple,
Read01
est écrit dans Write01
, Read02
est écrit dans Write02
, ..., Read10
est écrit dans Write10
.Fournir une réponse