Connexions pour le contrôle ActiveX MacroTen

Le tableau suivant montre les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX MacroTen lors de l'exécution. En dehors de ces connexions, aucun paramètre supplémentaire n'est nécessaire pour configurer le fonctionnement du contrôle.
Connexions
Descriptions
Enable
Requis
Cette connexion est utilisée pour mettre à jour toutes les propriétés Write01 - Write10. Lorsque la valeur affectée devient une valeur non nulle, cette connexion est déclenchée.
La connexion est en lecture seule.
Le type de données de connexion est Numérique.
Read01 - Read10
Facultatif
Ces connexions peuvent être affectées à une expression, un point ou un espace réservé de point (par exemple, « {#1} »). Utilisez ces connexions pour lire les valeurs qui seront écrites dans les propriétés Write01 - Write10.
La connexion est en lecture seule.
Le type de données de connexion est Analogique.
Write01 - Write10
Facultatif
Ces connexions peuvent être affectées à un point ou à un espace réservé de point. Utilisez ces propriétés pour affecter des points de sortie à partir des propriétés Read01 - Read10.
La connexion est en écriture seule.
Le type de données de connexion est Analogique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal