Contrôle ActiveX FunctionKey

Le contrôle ActiveX FunctionKey permet au système d'envoyer les appuis sur les touches de fonction au tampon du clavier en utilisant des points lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser le clavier numérique du terminal, par exemple lorsque le terminal est installé dans un panneau résistant aux explosions.
Utilisez le contrôle ActiveX FunctionKey pour :
  • Envoyer les touches de fonction Fx au tampon du clavier sur les ordinateurs de bureau Windows et les terminaux
    MobileView
    ,
    PanelView Plus 7
    et
    PanelView Plus 6
  • Envoyer les touches de fonction Kx au tampon du clavier sur les terminaux
    MobileView
    ,
    PanelView Plus 7
    et
    PanelView Plus 6
  • Eliminer les rebonds des connexions de points pour vous assurer qu'une seule touche de fonction est envoyée à chaque déclenchement du contrôle ActiveX FunctionKey
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal