Connexions pour le contrôle ActiveX FunctionKey

Le tableau suivant affiche les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX FunctionKey lors de l'exécution.
Connexions
Descriptions
Trigger
Requis
Lorsque le point affecté passe de zéro à une valeur différente de zéro, le contrôle lit en continu les valeurs des autres connexions et envoie les touches de fonction au tampon de clavier.
Elle peut être un point, un espace réservé de point « {#1} » ou une expression.
OnDelay
Facultatif
Cette connexion contient la durée pendant laquelle une connexion de touche de fonction doit être différente de zéro pour que le contrôle envoie la touche au tampon du clavier. La fréquence de mise à jour de l'affichage hébergeant le contrôle ActiveX doit être au moins deux fois supérieure à la valeur de cette connexion.
Le type de données de connexion est Entier. La valeur minimale est de 200 ms.
Elle peut être un point, un espace réservé de point « {#1} » ou une expression.
OffDelay
Facultatif
Cette connexion contient la durée pendant laquelle une connexion de touche de fonction doit contenir une valeur différente de zéro pour que le contrôle détecte la transition suivante de zéro à non zéro. La fréquence de mise à jour de l'affichage hébergeant le contrôle ActiveX doit être au moins deux fois supérieure à la valeur de cette connexion.
Le type de données de connexion est Entier. La valeur minimale est de 200 ms.
Elle peut être un point, un espace réservé de point « {#1} » ou une expression.
F1 - F20
Facultatif
Lorsque la connexion passe de zéro à une valeur différente de zéro, le contrôle envoie la touche de fonction associée (par exemple, F1, F6, F15) au tampon du clavier. La connexion doit rester différente de zéro pendant une durée supérieure à la connexion OnDelay configurée, ou à 200 ms si OnDelay n'est pas configurée.
Le type de données de connexion est Entier.
La connexion peut être un point ou un espace réservé de point « {#1} ».
K1 - K20
Facultatif
Lorsque la connexion passe de zéro à une valeur différente de zéro, le contrôle envoie la touche de fonction associée (par exemple K3, K8, K17) au tampon du clavier. La connexion doit rester différente de zéro pendant une durée supérieure à la connexion OnDelay configurée, ou à 200 ms si OnDelay n'est pas configurée. Il n'est pas possible d'envoyer des touches de fonction Kx au tampon de clavier sur un ordinateur de bureau Windows.
Le type de données de connexion est Entier.
La connexion peut être un point ou un espace réservé de point « {#1} ».
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal