Contrôle ActiveX EmailSender

Les contrôles ActiveX EmailSender permettent au système d'envoyer des e-mails via un serveur SMTP externe.
Utilisez le contrôle ActiveX EmailSender pour :
  • Envoyer un e-mail contenant une chaîne
  • Envoyer un e-mail avec une pièce jointe
  • Envoyer un e-mail dont le corps est contenu dans un fichier texte
  • Envoyer à des listes de destinataires directs (A), en copie carbone (CC) et en copie carbone invisible (CCi) séparées
  • Personnaliser l'expéditeur
  • Personnaliser l'objet
  • Personnaliser la signature
    CONSEIL:
    Vous ne devez utiliser qu'un seul contrôle ActiveX EmailSender par affichage. Il est recommandé de n'avoir qu'un seul contrôle ActiveX EmailSender par application.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal