En cas d'échec d'envoi d'une pièce jointe de moins de 10 Mo

La taille maximale d'un fichier en pièce jointe que le contrôle ActiveX EmailSender peut envoyer par e-mail est de 10 Mo. Toutefois, la taille maximum d'un fichier en pièce jointe est limitée par défaut à 300 Ko. Si l'envoi d'une pièce jointe inférieure à 10 Mo échoue, procédez comme suit :
  1. Localisez la valeur de registre AttachmentSize :
    • Sur les ordinateurs de bureau, accédez à
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Rockwell software\RSViewME\EmailSender\
    • Sur les terminaux, accédez à
      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Rockwell Software\RSViewME\EmailSender\
  2. Double-cliquez sur la valeur de registre
    AttachmentSize
    , puis saisissez la taille maximum des données dans la zone de texte
    Valeur
    . L'unité est l'octet. Par exemple, si vous sélectionnez l'option
    Décimale
    , vous pouvez saisir une valeur comprise entre 307 200 (300 Ko) et 10 485 760 (10 Mo).
    CONSEIL:
    Si la valeur est inférieure à 300 Ko ou supérieure à 10 Mo, la taille maximum d'un fichier en pièce jointe est limitée à 300 Ko.
    Si vous n'avez pas envoyé d'e-mail avec pièce jointe, la valeur de registre AttachmentSize n'existe pas. Vous pouvez également créer la valeur de registre avant d'envoyer la pièce jointe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal