Connexions pour le contrôle ActiveX EmailSender

Le tableau suivant affiche les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX EmailSender lors de l'exécution.
Connexions
Descriptions
Trigger
Requis
Lorsque le point affecté passe de zéro à une valeur différente de zéro, le contrôle lit les valeurs des autres connexions et tente d'envoyer un e-mail.
Elle peut être un point, un espace réservé de point « {#1} » ou une expression.
SMTPSrvrAddress
Requis
Cette connexion contient le nom du serveur (par exemple, smtp.gmail.com) ou l'adresse IP du serveur SMTP (par exemple, 200.71.232.10).
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « smtp.gmail.com »).
SMTPPort
Requis
Cette connexion contient le port TCP/IP (par exemple, 25) utilisé pour communiquer avec le serveur SMTP.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « 25 »).
SMTPUserID
Facultatif
Cette connexion contient l'ID de l'utilisateur (par exemple, monnomd'utilisateur) permettant à ce dernier de s'authentifier auprès d'un serveur SMTP qui nécessite une authentification.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « monnomd'utilisateur »).
SMTPUserPwd
Facultatif
Cette connexion contient le mot de passe associé à l'ID de l'utilisateur, contenu dans SMTPUserId (par exemple, P@as5word), permettant à ce dernier de s'authentifier auprès d'un serveur SMTP qui nécessite une authentification.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « P@as5word »).
SSLEnable
Facultatif
Lorsque la valeur est différente de zéro, le contrôle d'e-mail SMTP utilise Secure Socket Layer (SSL) pour communiquer avec le serveur SMTP.
Lorsque la valeur est vide ou égale à zéro, le contrôle d'e-mail SMTP n'utilise pas Secure Socket Layer (SSL) pour communiquer avec le serveur SMTP.
Le type de données de connexion est Chaîne.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « True »).
Il est recommandé de configurer cette connexion avec une valeur différente de zéro pour renforcer la sécurité.
SendAnonymous
Facultatif
Lorsque la valeur est différente de zéro, le contrôle d'e-mail SMTP n'essaie pas de s'authentifier auprès du serveur SMTP avant la tentative d'envoi d'un e-mail. Lors de l'envoi d'un e-mail anonyme, SMTPUserId et SMTPUserPwd doivent être laissés vides.
Lorsque la valeur est vide ou égale à zéro, le contrôle d'e-mail SMTP s'authentifie auprès du serveur SMTP avec les données d'identification contenues dans SMTPUserId et SMTPUserPwd.
Le type de données de connexion est Chaîne.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « True »).
From_Address
Requis
Cette connexion contient l'adresse e-mail de l'expéditeur (par exemple, monE-mail@domainee-mail.com).
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « myEmail@emaildomain.com »).
From_Name
Facultatif
Cette connexion contient le nom de l'expéditeur (par exemple, « Palletizer 22B », « PanelView Plus Alarm » ou « Fred »)
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « Fred »).
TO_Address
Facultatif
Cette connexion contient les destinataires de l'e-mail (par exemple, Fred@att.net). Séparez les adresses e-mail par des virgules si vous souhaitez créer une liste.
Les connexions TO_address, CC_address et BCC_address doivent contenir au moins une adresse e-mail valide, sans quoi l'opération d'envoi échouera.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « Fred@emaildomain.com »).
CC_Address
Facultatif
Cette connexion contient les destinataires en copie carbone de l'e-mail (par exemple, Fred@att.net). Séparez les adresses e-mail par des virgules si vous souhaitez créer une liste.
Les connexions TO_address, CC_address et BCC_address doivent contenir au moins une adresse e-mail valide, sans quoi l'opération d'envoi échouera.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « Fred@emaildomain.com »).
BCC_Address
Facultatif
Cette connexion contient les destinataires en copie carbone invisible de l'e-mail (par exemple, Fred@att.net). Séparez les adresses e-mail par des virgules si vous souhaitez créer une liste.
Les connexions TO_address, CC_address et BCC_address doivent contenir au moins une adresse e-mail valide, sans quoi l'opération d'envoi échouera.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « Fred@emaildomain.com »).
Subject
Facultatif
Cette connexion contient l'objet (par exemple, E-mail d'alarme) de l'e-mail envoyé.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « E-mail d'alarme »).
Body
Facultatif
Cette connexion contient le corps (par exemple, Le niveau du réservoir est de 100 psi) de l'e-mail envoyé.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « Le niveau du réservoir est de 100 psi »).
BodyFile
Facultatif
Cette connexion contient le chemin (par exemple, C:\SMTP Files\ALARM.TXT) vers un fichier texte contenant le corps de l'e-mail. Quand l'e-mail est envoyé, le contrôle lit le fichier texte spécifié et envoie ce contenu en tant que corps de l'e-mail. Seuls les fichiers de texte simple (.txt) sont pris en charge.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « \my documents\alarm.txt »).
AttachmentFile
Facultatif
Cette connexion contient le chemin (par exemple, C:\SMTP Files\ALARM.TXT) vers un fichier contenant le corps de l'e-mail. Lorsque l'e-mail est envoyé, le contrôle lit le chemin spécifié et joint le fichier à l'e-mail.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « \my documents\readings.csv »).
AttachmentFailure
Facultatif
Quand cette valeur est différente de zéro et que le fichier spécifié dans AttachmentFile ne peut pas être joint à l'e-mail, cette connexion entraîne l'échec de l'envoi de l'e-mail.
Le type de données de connexion est Chaîne.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « \my documents\readings.csv »).
Signature
Facultatif
Cette connexion contient la signature (par exemple, Palletizer 22B ou Fred Smith) de l'e-mail envoyé.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point, un espace réservé de point « {#1} », une expression ou une chaîne explicite (par exemple, « Fred Smith »).
Handshake
Facultatif
Lorsqu'elle est déclenchée, le contrôle écrit le statut de l'envoi de l'e-mail. Un résultat différent de zéro indique une opération réussie. Une valeur de zéro indique une opération échouée.
Le type de données de connexion est Entier.
La connexion peut être un point ou un espace réservé de point « {#1} ».
FailureCode
Facultatif
Lorsqu'une tentative d'envoi échoue, le contrôle écrit un message dans une chaîne indiquant la raison de l'échec sur cette connexion.
Le type de données de connexion est Chaîne.
La connexion peut être un point ou un espace réservé de point « {#1} ».
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal