Contrôle ActiveX de Program Launcher

Le contrôle ActiveX Program Launcher offre au système la possibilité de lancer des applications tierces à partir de l'application
FactoryTalk View ME
.
Utilisez le contrôle ActiveX Program Launcher pour :
  • Lancer une instance spécifiée d'une application avec des paramètres de commande facultatifs
  • Contrôler le focus des applications lancées, ce qui permet d'afficher l'application souhaitée en avant-plan sous le contrôle de l'application
  • Fermeture d'applications spécifiques lancées à l'aide du contrôle
CONSEIL:
Pour assurer la cohérence lors du lancement de
Microsoft®
Edge™
à l'aide de ME Program Launcher, nous vous recommandons de désactiver
Startup Boost
et
de continuer à exécuter des extensions et des applications en arrière-plan lorsque Edge est fermé
en
Edge
, et de définir les paramètres LaunchEnable et NewInstance sur 1 dans
FactoryTalk View Studio
. Pour plus d'informations, reportez-vous au document de la base de connaissances suivant : QA78619 - FactoryTalk View Studio Machine Edition: ME Program Launcher lance Microsoft Edge de manière incohérente.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal