Connexions du contrôle ActiveX de Program Launcher pour FoxIt Reader
La table suivante affiche les connexions du contrôle ActiveX Program Launcher pour exécuter FoxIt Reader sur un terminal.
Si vous disposez d'un micrologiciel v6.00, utilisez la barre oblique inversée (\) comme délimiteur (p. ex.
\my documents\manuals\manual.pdf
). Si vous disposez d'un micrologiciel v6.10 ou d'une version ultérieure, vous pouvez utiliser une barre oblique (/) ou une barre oblique inversée (\) comme délimiteur de chemin.Connexions | Descriptions |
|---|---|
ProgramLocation Requis | Cette connexion contient le chemin complet et le nom de fichier du programme FoxIt Reader. Cette propriété peut être une chaîne explicite ou un point de type chaîne. A titre d'exemple, vous pouvez utiliser un point de chaîne dont la valeur est Windows\FoxItReader.exe , si FoxIt Reader se trouve dans \Windows . |
FocusEnable Facultatif | Lorsque FoxIt Reader est en cours d'exécution, il est possible que le projet FactoryTalk View ME ne soit pas visible s'il est affiché en arrière-plan ou réduit.Lorsque le point attribué passe de zéro à une valeur différente de zéro, le projet FactoryTalk View ME est restauré au premier plan. |
LaunchEnable Requis | Lorsque le point attribué passe de zéro à une valeur différente de zéro, le contrôle lance FoxIt Reader. L'application est lancée, agrandie et au premier plan. Cette connexion doit être un point. |
NewInstance Facultatif | Cette connexion configure le comportement du contrôle si FoxIt Reader est déjà en cours d'exécution lorsque l'application FactoryTalk View ME tente de lancer une autre instance.Si le point configuré est défini sur zéro, le contrôle restaure FoxIt Reader au premier plan. Si le point configuré est défini sur 1, le contrôle essaie de lancer une instance supplémentaire de FoxIt Reader. |
MaximizeEnable Facultatif | Si FoxIt Reader est masqué derrière le projet FactoryTalk View ME ou réduit dans la barre de tâches, cette propriété permet de l'agrandir. Pour restaurer une application réduite, définissez le point configuré dans MaximizeEnable à une valeur différente de zéro et le point configuré dans NewInstance à la valeur zéro avant de déclencher le point LaunchEnable. |
CloseProgram Facultatif | Lorsque le point affecté passe de zéro à une valeur différente de zéro, la propriété CloseProgram ferme FoxIt Reader.Si vous utilisez plusieurs contrôles ActiveX pour lancer plusieurs applications, seul le contrôle qui a lancé une instance particulière d'une application peut servir à fermer cette application. |
Fournir une réponse