Connexions pour le contrôle ActiveX de Program Launcher

Le tableau suivant montre les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX de Program Launcher lors de l'exécution. En dehors de ces connexions, aucun paramètre supplémentaire n'est nécessaire pour configurer le fonctionnement du contrôle.
Connexions
Descriptions
ProgramLocation
Requis
Cette connexion contient le chemin d'accès et le nom de fichier complets du programme d'application que vous souhaitez exécuter (par exemple, « ctlpnl.exe ») à l'aide du contrôle.
Cette propriété peut être une chaîne explicite ou un point de type chaîne.
ProgramParameter
Facultatif
Cette connexion contient les paramètres de ligne de commande facultatifs à utiliser avec l'application configurée dans la connexion ProgramLocation.
Cette propriété peut être une chaîne explicite ou un point de type chaîne.
FocusEnable
Facultatif
Lorsqu'une autre application est en cours d'exécution, il est possible que le projet
FactoryTalk View ME
ne soit pas visible s'il est affiché en arrière-plan ou réduit.
Lorsque le point attribué passe de zéro à une valeur différente de zéro, le projet
FactoryTalk View ME
est restauré au premier plan.
LaunchEnable
Requis
Lorsque le point attribué passe de zéro à une valeur différente de zéro, le contrôle lance l'application configurée dans la connexion ProgramLocation en ajoutant le ou les paramètres de ligne de commande facultatifs provenant de la connexion ProgramParameter.
L'application est lancée, agrandie et au premier plan. Cette connexion doit être un point.
NewInstance
Facultatif
Cette connexion configure le comportement du contrôle si l'application configurée dans la connexion ProgramLocation est déjà en cours d'exécution lorsque l'application
FactoryTalk View ME
tente de lancer une autre instance.
Si le point configuré est défini à la valeur zéro, le contrôle restaure l'application configurée dans la connexion ProgramLocation au premier plan.
Si le point configuré est défini sur la valeur 1, le contrôle tente de lancer une autre instance de l'application configurée dans la connexion ProgramLocation.
MaximizeEnable
Facultatif
Si l'application spécifiée dans ProgramLocation est masquée derrière le projet
FactoryTalk View ME
ou réduite, cette propriété permet de l'agrandir.
Pour restaurer une application réduite, définissez le point configuré dans MaximizeEnable à une valeur différente de zéro et le point configuré dans NewInstance à la valeur zéro avant de déclencher le point LaunchEnable.
CloseProgram
Facultatif
Lorsque le point attribué passe de la valeur zéro à une valeur différente de zéro, la propriété CloseProgram ferme l'application configurée dans la connexion ProgramLocation.
Si vous utilisez plusieurs contrôles ActiveX pour lancer plusieurs applications, seul le contrôle qui a lancé une instance particulière d'une application peut servir à fermer cette application.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal