Configuration d'un contrôle ActiveX CSVDataLog ou DataStorePlus
Configurez le journal CSVDataLog ou le contrôle ActiveX DataStorePlus pour :
- Ne jamais démarrer un nouveau fichier journal
- Démarrer un nouveau fichier journal après un délai
- Démarrer un nouveau fichier journal à une heure spécifiée
- Supprimer automatiquement les anciens fichiers journaux de données
- Configurer le mode de stockage dans un fichier journal des données collectées
CONSEIL:
- Le journal CSVDataLog et le contrôle ActiveX DataStorePlus ont la même fonctionnalité sur un ordinateur de bureau Windows et une plate-formePanelView Plus CE.
- La valeur de la propriétéFileLocationsur un terminalPanelView Pluscommence par\Storage Card\ou\Storage Card2\. La valeur de la propriétéFileLocationsur un terminalPanelView Plus 7ouPanelView Plus 6commence par\My Documents\ou\Storage Card2\.
- Sur un terminalPanelView Plus CE, l'accès aux données à partir d'un fichier CSV n'est pas aussi rapide que sur une plate-forme de bureau Windows. Cette différence est plus sensible avec l'utilisation de fichiers CSV comportant plus de 1 000 lignes.
- Il est déconseillé d'utiliser un lecteur de disquette pour stocker ou lire des fichiers CSV comportant ce contrôle ActiveX, en raison de la lenteur d'accès en lecture et en écriture du lecteur de disquette. Nous recommandons l'utilisation d'un disque dur ou d'une mémoire Flash.
- Testez les performances d'exécution pour vous assurer que l'accès aux fichiers s'effectue dans les délais.
Fournir une réponse