Contrôle ActiveX DataStorePlus

Le contrôle ActiveX DataStorePlus est semblable aux modèles de journal de données RSView32 et SE et contient les fonctionnalités avancées suivantes :
  • Spécification de la création de nouveaux fichiers et de la suppression d'anciens fichiers
  • Personnalisation des en-têtes des fichiers CSV ou TXT
  • Journalisation périodique selon un intervalle de temps spécifié par l'utilisateur
  • Chaque enregistrement est automatiquement horodaté de la date et de l'heure au format UTC ou avec les informations de date et d'heure du système
  • Ecrasement des données les plus anciennes lorsque le fichier atteint la taille spécifiée
  • Enregistrement des connexions affectées uniquement
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal