Options de l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Propriétés de ME DataStore Plus
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Avancé
de la boîte de dialogue Propriétés de ME DataStore Plus
.Options | Descriptions |
|---|---|
En-tête de fichier | Dans la partie En-tête de fichier , les options suivantes sont disponibles :
|
Enregistrer périodiquement | Une fois le contrôle activé, il journalise périodiquement en fonction de l'intervalle de temps entré dans cette zone. Cet intervalle doit être de 1 à 9 999 s. |
Enregistrer l'heure et la date du système de chaque enregistrement | Sélectionnez cette option pour enregistrer automatiquement un horodatage système avec chaque entrée de journal. Si vous utilisez cette option, vous avez également la possibilité d'enregistrer un indicateur de fuseau horaire système. Cet indicateur affiche le décalage entre le fuseau horaire UTC (temps universel coordonné) et le fuseau horaire local du système. Indiquer le fuseau horaire Lorsque vous journalisez l'heure système, cette option ajoute un indicateur de fuseau horaire à l'enregistrement. Les paramètres régionaux du système déterminent le décalage entre les fuseaux horaires. |
Enregistrer l'heure et la date UTC de chaque enregistrement | Sélectionnez cette option pour journaliser automatiquement un horodatage UTC avec chaque enregistrement. |
Remplacer les anciennes données lorsque le fichier atteint | Cette option commence à écraser les données les plus anciennes du fichier journal dès que la taille de ce dernier atteint la taille spécifiée, créant ainsi un fichier journal circulaire. |
Enregistrement des connexions affectées uniquement | Cette option optimise la taille du fichier journal en journalisant uniquement les connexions configurées. Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque enregistrement contiendra toujours les entrées de 100 valeurs à virgule flottante et de 50 valeurs de chaîne. |
Ordre d'enregistrement des fichiers .csv | Cette option permet au concepteur de configurer l'ordre dans lequel les données sont écrites dans le fichier journal. |
Fournir une réponse