Supprimer automatiquement les anciens fichiers journaux de données
Si vous sélectionnez l'option
Périodique
ou l'option Aux heures spécifiées
dans l'onglet Général
de la boîte de dialogue Propriétés de ME CSVDataLog
ou Propriétés de ME DataStore Plus
, vous pouvez supprimer automatiquement les anciens fichiers journaux de données.Pour supprimer automatiquement les anciens fichiers journaux de données
- Double-cliquez sur le contrôle CSVDataLog ou DataStorePlus ActiveX pour ouvrir sa boîte de dialoguePropriétés.
- Dans l'ongletGénéral, dans la zoneSupprimer les plus anciens fichiers, cochez les cases des options à utiliser et spécifiez les paramètres à appliquer.CONSEIL:Si vous sélectionnez les deux cases à cocher, les fichiers sont supprimés après le temps maximum ou après que le nombre maximum de fichiers a été atteint, le premier des deux prévalant.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse