Démarrer un nouveau fichier journal à une heure spécifiée
Vous devrez peut-être créer un nouveau fichier journal à une heure précise.
Pour démarrer un nouveau fichier journal à une heure spécifiée
- Cliquez deux fois sur le contrôle ActiveX CSVDataLog ou DataStorePlus pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans l'ongletGénéral, sélectionnez l'optionAux heures spécifiées.
- Dans la zone de textePériodes de démarrage, saisissez la combinaison spécifique de date et d'heure à laquelle démarrer les nouveaux fichiers journaux.Une seule combinaison spécifique peut se trouver sur une seule ligne. Commencez une nouvelle ligne pour une combinaison de date et d'heure supplémentaire.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse