Exemples de démarrage d'un nouveau fichier journal à une heure spécifiée
Le tableau suivant montre des exemples de démarrage d'un nouveau fichier journal à différents moments donnés.
Pour démarrer un nouveau fichier | Dans la zone de texte Heures de démarrage, saisissez |
|---|---|
Every Wednesday at 2:00 AM and every Friday at 3:00 PM (Chaque mercredi à 2h et chaque vendredi à 15h) | MER 2:00 VEN 15:00 |
On the first day of each month (Le premier de chaque mois) | 1 |
On the 10th day of each month at 8:00 AM (Le 10 du mois à 8h) | 10 8:00 |
Every day at 2:35 PM (Chaque jour à 14h35) | 14:35:00 PM |
At five minutes past the hour for every hour (Chaque heure, cinq minutes après le début de l'heure) | :05 |
Fournir une réponse